This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:设计查询和放大器;建议

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS566238, TPS56C231, TPS568231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508821/tps566238-design-query-suggestion

器件型号:TPS566238
主题中讨论的其他器件:BQ25895TPS56C231TPS568231

工具/软件:

问题1: 我正在使用 bq25895为我的电路板设计电池充电解决方案。 MCU 和其他板载 IC 需要3.3V 电压
持续时间。 我使用 TPS566238、它从 BQ25895的 VSYS 获取 Vin 并在输出端提供3.3V/2A。 从我的开始
电流要求为1.5A MAX、是否有更好的 TPS566238替代产品?

问题3 WEBENCH 仿真的可信程度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    • TPS566238将适用于3.3vout 和1.5A/2A (最大值 这取决于您的其他要求。 如果简单运行、例如具有特定频率和 Vin/Vout 的 TPS566238、且无额外要求、则不会出现任何问题。 我们还有最大电流为2A 或3A 的低电流器件 这些器件更适合更低的电流、但 TPS566238应在此处工作。

    • Webench 使用之前获取的数据以及公式计算来对我们通常在工作台上看到的内容进行最佳仿真。 基准测试结果是最准确的、但 Webench 足够接近、可以很好地了解/估算我们在正常应用中会看到的结果。

    希望这有助于回答您的问题。

    如果这有助于解决您的问题、请不要忘记单击"此解决了我的问题"。

    如果您还有其他问题、请回复此主题。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流超过3A、例如需要在3.3V 下电流为5V 或6A、有何建议(IC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可以肯定、TPS566238仍可在此处应用。 TPS568231和 TPS56C231也适用。 请查看以下内容、了解它们是否满足您的全套要求:

    https://www.ti.com/product/TPS568231

    https://www.ti.com/product/TPS56C231

    https://www.ti.com/product/TPS566238

    如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、

    Calan