请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
工具/软件:
我已经使用 Samsung INR18650-35E 电芯设计了4S10P 电池组。
-
完整电压:16.8V
-
标称电压:14.8V
-
全容量:35、000 mA
- 使用 IC 为 BQ40Z50
但是、在 BQStudio 中、我无法输入35、000 mA 作为 Design Capacity、因为 Gas Gauging 部分中的最大允许值为32、767 mA 同样、我不能输入51,800 cWh 作为 Design Energy。 如何执行学习周期来获得准确的满容量读数?
还要求它应该充电20A、BQ40z50是否能够充电20A?