This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何为35000mah 电池执行学习周期

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508059/bq40z50-r2-how-can-i-do-learning-cycle-for-35000mah-battery

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具/软件:

我已经使用 Samsung INR18650-35E 电芯设计了4S10P 电池组。

  • 完整电压:16.8V

  • 标称电压:14.8V

  • 全容量:35、000 mA

  • 使用 IC 为 BQ40Z50

但是、在 BQStudio 中、我无法输入35、000 mA 作为 Design Capacity、因为 Gas Gauging 部分中的最大允许值为32、767 mA 同样、我不能输入51,800 cWh 作为 Design Energy。 如何执行学习周期来获得准确的满容量读数?

还要求它应该充电20A、BQ40z50是否能够充电20A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    我们目前正在查看您的问题、请稍候以供答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    本文档未记录增加设计容量的过程、但下面概述了将电池电量计调整为原来的1/2的过程。

    将 R Sense 电阻器从  0.001增加到  0.002  
    -进入您的校准页面并通过电池电量计传递2安培电流、但将其分类为1安培  
    -将每个参数缩放2倍,在您的情况下,新的设计容量将是17, 500mA

    但目前、您可以输入的最高设计容量为 32、767 mA、无需修改和修改就需要较低的分辨率。

    谢谢您、
    Alan