This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:OTG 波形问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507504/bq25790-otg-waveform-question

器件型号:BQ25790

工具/软件:

尊敬的 Jeff:

在降压模式和 OTG 下使用 BQ25790时、客户遇到问题。 6V 电池为5V 输入电压供电。 他们看到 SW 的占空比发生变化、最终成为锯齿波?

我们如何在 OTG 降压 PFM 模式期间控制每个 MOSFET?

为什么我们会在 SW 点看到锯齿波? 这也与我们的 DS 保持一致。

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    感谢您对此有耐心。 Jeff 目前正在 Tbk 上。

    此波形是否会导致客户出现问题?

    我们将在本周晚些时候再向您介绍这种行为。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持。

    首先、客户想了解 PFM 模式(OTG 降压或升压)下的工作原理、他们无法理解 SW 点的锯齿波形。

    我还认为它应该是方波、就像数据表中提到的 PWM 模式、占空比较低。

    其次、由于工作情况、他们在 Vin 引脚上看到了很大的纹波和振荡、他们想知道根本原因。

    您能帮助回答这些问题吗?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我不知道确切的细节、但我知道、我们的 PFM 交替开启所有四个开关、直到电感器电流达到固定的峰值。 PFM 脉冲要小得多、并且由于电感器电流变为零、这些脉冲将与 CCM 中的 PWM 脉冲不同。  更好的比较是 DCM 中的 PWM 脉冲。  预计会产生更高的输入和输出纹波。

    此致、

    Jeff