This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:BQ25300RTER

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502444/bq25300-bq25300rter

器件型号:BQ25300

工具/软件:

您好:

我们计划使用 BQ25300RTER 对器件进行认证

我们计划进行 EN 62619 测试。 该实验室询问 TI 是否可以提供该标准8.1器件的功能测试报告? 他们说 TI 可能已经完成了这些测试、应该能够确认器件的使用是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是不可能的。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    您是否对此器件 BQ25300RTER 有任何"功能安全"证明/报告? 它不会使电池过度充电或任何其他性能不佳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Algis:  

    虽然我们没有可共享的报告、但 BQ25300 IC 经过了全面的验证流程、以确保其根据器件的数据表说明正常运行。 每个 BQ25300器件都应根据电气特性规格(第8节)运行、从第7页开始。   

    它还具有内置保护功能。 例如、它具有电池过压保护(第9.3.4.3.1节)、可确保电池不会过度充电。  

    此致、

    Garrett