This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63610-Q1:LM63610DQDRRRQ1的 Simetrix SPICE 模型

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490244/lm63610-q1-simetrix-spice-model-of-lm63610dqdrrrq1

器件型号:LM63610-Q1

工具/软件:

您好、

我们希望对 LM63610DQDRRRQ1执行仿真。 请共享 LM63610DQDRRRQ1的未加密/simetrix SPICE 模型。

谢谢、

Sri Viswa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是 ADJ 模型还是固定输出电压模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找固定输出电压(5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附的内容

    我们可以提供未加密的模型;但是、利用该模型、您可以根据需要更改应用程序参数。

    它仅对典型的室温仿真有效。

    小信号和小瞬态仿真

    e2e.ti.com/.../example_5F00_sim_5F00_fixed_5F00_encrypt.sxsch

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 稍等一下、我会使用此函数来检查是否可以满足所有仿真要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会关闭这个帖子;如果你需要进一步的帮助,你可以重新打开。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    所提供的模型是否可用于执行 Middlebrook 标准分析?

    是否可以共享 simetrix SPICE 模型? 我们还喜欢执行传导发射仿真

    请帮忙

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    提供的 SIMPLIS 模型可进行波特图和稳定性分析。

    我们没有可用于 EMI 仿真的模型。

    谢谢