This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ27Z758:我应该在 BQ27Z758上使用哪个固件?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z758, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511404/faq-bq27z758-what-fw-should-i-use-on-the-bq27z758

器件型号:BQ27Z758
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746BQSTUDIO

工具/软件:

BQ27Z758电池电量监测计使用与 BQ27Z746/BQ27Z746-R1完全相同的固件(FW)运行。  

建议从 TI.com 下载最新的固件版本并对其进行编程、以确保您拥有最新的功能。 可在 BQ27Z758 产品页面的"Software Development"选项卡下找到 BQ27Z758的最新固件。   

然后、您可以 使用 BQStudio 将与下载的固件关联的.srec 文件编程到电量计中。  

需要注意的是、要使 BQStudio 自动检测您所使用的电量监测计、必须将相关的.bqz 文件添加到 BQStudio 下载的"config"文件夹中。   

将固件编程到电量计中后、您将注意到 BQStudio 会自动检测 BQ27Z758 IC 作为 BQ27Z746 IC。 这仅仅是因为 BQ27Z758和 BQ27Z746使用同一固件、因此会将它们自动检测为同一器件。 如果您想更改此设置、可以返回到所用 BQStudio 下载的 config 文件夹、并找到与所用固件关联的.bqz 文件。 然后、您可以将.bqz 文件的名称更改为您所使用的更具代表性的 IC (即、您可以将.bqz 文件名更改为"1746_1_05-bq27z746R1_bq27z758.bqz")、这样、当 BQStudio 检测到该特定 FW 时、器件名称将填充为"bq27z746R1_bq27z758"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。