主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ76940、BQ78350、 BQ76930
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们希望添加通过 OTA 使用主机 MCU 来更新我们产品的 Gauge IC 固件的选项。 根据我的经验、可以使用 BQ Studio 和 EV2400工具通过 SMBus 完成对电量监测计 IC 的固件更新。 我们在以下问题中可以通过主机 MCU 在我们的产品中实现此功能。
- 我们的 MCU 通过 BQ76940 AFE 供电、BQ76940 通过 I2C 协议与 Bq78350R1 IC 通信。 电量监测计固件更新期间是否会出现任何电力分心?
- 要将 Bq78350R1更新到 R2、应遵循哪些步骤? 此步骤使用哪些 SMBus 命令?
- 是否存在任何有关 Bq78350固件更新的文档?
- 是否有任何 SDK 可用于更新 Bq78350的固件 ?
- 哪种数据格式用于通过 SMBus 更新 Bq78350 IC 的固件?
- 如果可能、我们希望为 MCU 使用".bin"文件格式、以实现更快、更轻松的解决方案。 您能否 为 R2 ve R1测量仪表提供.bin 文件?
- 通过 SMBus 发送有故障的固件时、Bq78350会有什么行为? 在固件更新失败后、是否有任何回滚机制、双引导功能或引导加载程序来减轻锁定电量计 IC 的影响?
- 成功更新 Bq78350固件后、之前编程的所有校准和测量仪表配置数据是否会丢失?
- 如果这些值被重置、我们应该应用哪些步骤将这些值重新编程到 Bq78350 IC 中?
- 最后、Bq78350R1和 R2固件之间是否存在 与固件更新、测量仪表配置设置和校准参数设置步骤和命令相关的差异?
感谢您的关注。