This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:我应该使用哪个公式来计算软启动时间?

Guru**** 2474010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511777/lm25037-which-formula-should-i-use-to-calculate-the-soft-start-time

器件型号:LM25037

工具/软件:

我正在设计 LM25037的 SS 功能、我注意到数据表中提供的公式存在不一致。 例如、在公式10中、分子中出现4V 的恒定值、而在公式23中、该值为1V。 我假设第一个公式可能是正确的。 公式中是否存在4V 电压可能是因为100 µA 电流源会达到4V 以上的饱和状态?

我还注意到、在图12中、SS 逻辑旁边的比较器具有100mV 的基准电压 、但根据说明、它应该是1V。 我能否就这些问题得到一些澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要结合以下内容才能理解。 EQU 23用于延迟时间、以便 SS 达到1V 以获得 PWM 启动。

    图12中的100mV 用于降低噪声。

    另外,equ 10说清楚的 T3。

    因此、请注意这些详细信息以帮助您理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我的疏忽表示歉意。  还是初学者。 公式23定义的时间、属于26中的哪个间隔? 还是独立于断续模式?

    我不太了解图12中的降噪技术、您能详细说明一下吗? 当我解读时、比较器可能会检查 SS 引脚是否已达到1V 、因为在这种情况下、SS 逻辑将关闭1 µA 电流源、然后启用100 µA 电流源 。
    如果情况不是这样、控制器如何知道 SS 引脚何时为1V ? 换句话说、它如何知道 T2间隔何时结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    或图13中的 T2。

    在 SS 达到100mV 之前、内部电路将其视为0、因为典型的背景噪声可能超过50mV。 因此、在 SS 达到> 100mV 之前、IC 内部电路对 SS 引脚没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果公式23确定了 T2、那么为什么1 µA 不 公式的分母中?
    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上电后、1uA 用于在断续模式下进行充电。 初始启动时使用100uA。 两者都是为了在 t2时使 SS 达到1V、但在断续或初始上电时、t2长度不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在理解了。 :)