This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:i'm 想知道 UCC21710是否可以在具有3.3V 逻辑的同时以5V 电压运行

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511649/ucc21710-q1-i-m-wondering-if-the-ucc21710-can-be-run-on-5v-whilst-having-3-3v-logic

器件型号:UCC21710-Q1

工具/软件:

大家好:  

我之所以问这个问题、是因为数据表在这方面有点含糊。 在表5.9中、逻辑输入高电压和输入低电压的测试条件为 VCC = 3.3V。  

但该页面顶部指出该表适用于5V 和3.3V 应用。 因此、我想确保 UCC21710QDWRQ1是否能够以5V 电压为 VCC 供电、同时具有3.3V PWM、RDY、FLT 和 RST#EN 信号。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    是、您可以在使用5V 电源时应用3.3V 逻辑。 有关输入阈值和迟滞值、请参阅数据表的逻辑输入部分:

    还有其他驱动器具有以电源为基准的输入阈值、例如 UCC5350M、因此您必须更加小心。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的快速支持。 是、正如 Sean 所说、3.3V 逻辑非常接近5V 电源的阈值限值。  但最好注意、阈值与电源电压成正比、如"建议条件"部分所示

    高电平输入电压最小值为0.7*Vcc、即3.5V。 虽然在室温下、标称器件可能运行良好、但在拐角条件下可能会产生问题。 因此、建议设计遵循最小值、最大值条件。

    谢谢

    Sasi