This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:TPS74601PBDRVR

Guru**** 2475200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510452/tps746-tps74601pbdrvr

工具/软件:

我正在设计一个使用 LDO 将1.8V 电压降压转换为0.75V 的电源电路。 LDO 具有一个反馈(FB)引脚来设置输出电压。

我不确定如何为 FB 引脚选择电阻分压器值来实现0.75V 输出。

 

输入电压:1.8V、Cin I 保持为10uF

 

目标输出电压:0.75V 和 Cout I 保持为0.47uF

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    才能实现0.75伏的 VOUT。 您可以使用电阻值 R1 = 3.65kΩ 和 R1 = 10kΩ。 电阻值根据以下公式进行设置。

    VOUT = Vfb×(1 + R1 / R2)

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。此外、如果推荐上述电路的 Cin 和 Cout 值、这将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cout 值也适用、因为需要1 μ F 或更大的电容。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy