This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:BQ25638YBGR

Guru**** 2515175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638EVM, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510068/bq25638-bq25638ybgr

器件型号:BQ25638

工具/软件:

您好支持团队:

计划 在我们的设计之一中使用 BQ25638YBGR -电池充电器。 需要澄清以下几点。

1.输入为5V 时 SYS 引脚的最大电流是多少? (电池未连接到 BAT 引脚)

2.测量 SYS 上的3.8V (在 BQ25638EVM 中),可以增加 SYS 电压。 ? 如果是,如何增加它和最大电压是多少?

谢谢您、

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    • 由于您未连接电池并且仅使用 SYS 端子、因此我建议先禁用充电(设置 EN_CHG = 0)
    • 在禁用充电的情况下、BQ25638现在将处于 VSYSMIN 调节状态、并可以使用 VSYSMIN 寄存器设置在(2.56 + 0.23) V–(3.84 + 0.23) V 范围内进行调节
    • 请注意、BQ25638 (IINDPM 寄存器)的最大输入电流限制为3.2A。如果需要、您还可以尝试禁用 ICO (EN_ICO = 0)
    • 假设未达到输入电流限值、SYS 引脚可加载高达5A 的电流。
      • 因此、当 Vin = 5V、VSYS = 4V、I_IN (max)= 3.2A 时、最大 ISYS 约为3.8A
      • 对于 Vin = 9V、VSYS = 4V、ISYS 可加载到5A (因为相应的 I_IN 约为2.5A (小于3.2A))
    • 最好同时监控 IINDPM 和 VINDPM 状态

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuvam、

    感谢您的澄清、

    您能提出一种应满足以下要求的电池充电器吗?

    1. 应在输入电压为5V 时支持 SYS 引脚上超过4.5A 的电流(BAT 引脚上未连接电池)
    2. 充电电流(BAT 引脚)可超过0.5A
    3. 我们的设计不需要 OTG/USB 支持
    4. 电池是我们设计中的可选器件

    谢谢、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我会引导你到 这里的主题: 线程

    谢谢