This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:是否可以在检测反馈中添加二极管?

Guru**** 2474530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510924/tps55165-q1-is-it-okay-to-add-a-diode-in-sense-feedback

器件型号:TPS55165-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否确认可以在下面添加类似原理图的放大镜?

应终端客户的要求、客户应该在 TPS55165的输出端使用二极管。

但如您所知、如果我在 TPS55165的输出端通常添加一个二极管、由于二极管的存在、最终输出约为4.7V。

因此、我的客户修改了如下所示的原理图、最终可以正常工作、输出为5V。 但我想确认这是否可以。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase Jeong、

    请原谅延迟的回复。

    只要二极管电感不会导致电路不稳定、这就没有问题。 因此、我建议在最坏情况下检查输出负载瞬态、并在整个温度范围内进行检查。

    此致、
    Brigitte