This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:"IMON1和 IMON2直流失调电流"、"IMON1和 IMON2电流源增益与通道电流检测电压"

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508770/lm5171-q1-imon1-and-imon2-dc-offset-current-gain-of-imon1-and-imon2-current-source-versus-channel-current-sense-voltage

器件型号:LM5171-Q1

工具/软件:

该控制 IC 的功能之一是 IMON、我们的客户希望使用该功能通过微控制器检测电流。

由于需要一定的精度、我希望您为我提供数据以确认每个容差。

您能否确认您是否拥有以下数据?

<1>  

IMON1和 IMON2直流失调电流

|CSA-CSB|= 0mV 时的容差(最小值、最大值)、温度容差

更改|CSA-CSB|时的容差

<2>

IMON1和 IMON2电流源的增益与通道电流检测电压间的关系

当|CSA-CSB|= 50mV、CONFIG ="电感器电流监测器"、VDIR > 2V 时的温度容差

|CSA-CSB|= 50mV、CONFIG ="电感器电流监测器"、VDIR < 1V 时的温度容差

当|CSA-CSB|= 10mV、CONFIG ="电感器电流监测器"且 VDIR > 2V 时的温度容差

当|CSA-CSB|= 10mV、CONFIG ="电感器电流监测器"且 VDIR < 1V 时的温度容差

此致、

Kura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    今天是一个公共假日。 您能告诉我您希望通过 IMONx 实现哪种精度吗?  

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte-San

    感谢您的答复。

    请检查随附的文件。

    e2e.ti.com/.../LM5171_2D00_Q1.xlsx

    我想知道4个参数(红圈)的最小值/最大值。

    此致、

    Kura

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura:

    直流失调电流误差 必须 在+/-10%范围内预计、增益容差为+/-2%。

    我们建议在生产期间修整 IMONx。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng-san

    感谢您的答复。

    您能告诉我如何在客户端修整 IMONx 吗?

    此致、

    Kura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura:

    在生产过程中、客户可以设置已知负载电流、检查 IMON 上的信号、然后在观察微控制器中调整预期结果。

    此致、
    Brigitte