This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3526:关于浪涌电流限制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510467/lm3526-regarding-the-inrush-current-limit

器件型号:LM3526
主题中讨论的其他器件:TPS2042B

工具/软件:

您好的团队、

对于该 IC、我知道在接通电源时浪涌电流限制在1.5A 以下。

是否有任何 IC (或方法)可以将浪涌电流限制在1A 以下?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    对于固定 USB 电源开关、存在  TPS2042B/52B。 典型的浪涌电流为1A。  

    控制浪涌电流限制的唯一方法是操纵可调 USB 电源开关上的电阻值。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的支持。

    我的理解是否正确、TPS2042B 的典型电流限制设置为1A?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kyohei

    正确。 有关使用不同负载电容的系统内情况的可视化信息、请参阅图6-22。  

    此致、

    James