This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:电流测量子系统

Guru**** 2475200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502627/bq76907-q1-current-measurement-subsystem

器件型号:BQ76907-Q1

工具/软件:

你(们)好  

我们的平台产品基于此 IC。 我们目前面临的客户对最终产品的电流测量有非常具体的问题、这些问题显然将非常依赖于 BQ 芯片性能(我所请求的具体信息在数据表和参考手册中都找不到、因此请尽可能提供见解; 如果性能取决于参数化值、请提供表单概览、以便此问题也可能对其他人有帮助;有关现有文档的任何指示也可接受)

我们面临的问题是:

  1. 电流和电压测量的同步性(两者之间有多长时间的延迟)--根据技术参考手册、电压测量在一个时间表中进行、电流测量在另一个独立时间表中进行、无论这些同时启动还是交错启动、都不能在文档中找到、因此参考手册中给出的持续时间不能用于回答客户问题。 由于也无法中断新电流值的可用性(讨论快速电流测量值、而不是滤波后的测量值、使其每250ms 更新一次)、因此当 ADSCAN 或全扫描中断触发时采用当前值的任何应用都必须假设电流当时已更新、但这不是安全假设、也对客户问题没有帮助。
  2. 即电流测量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续离线讨论、在此处关闭讨论。