This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:带扩展电缆、跳线 D+/D-的 TPS65982电缆方向

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511378/tps65982-tps65982-cable-orientation-with-extension-cables-jumper-d-d-

器件型号:TPS65982

工具/软件:

在 一个设计中、我们使用 TPS65982、其中使用两根短的 USB-C 扩展电缆和一根标准 USB-C 电缆连接到使用 USB2.0线路传输触摸屏数据的 USB-C 显示屏。  由于使用了延长电缆、在某些电缆配置中、CC1和 CC2线路不会指示 USB2.0 D+/D-线路的电缆正确方向。  解决这一难题的解决方案是将 C_USB_TP 和 C_USB_BP 线路跳线连接在一起、并将 C_USB_TN 和 C_USB_BN 线路跳线在一起(位于包含 TPS65982的电路板的 USB-C 连接器处)。  在此配置中、无论 TPS65982端口多路复用器状态如何、USB2.0数据都可在上游 USB_RP 线路上使用、因为数据都位于 USB-C 连接器的两组线路上。  以这种方式跳线是否有任何缺点?  另一种解决方案是按照所述在 USB-C 连接器上保持跳线、然后绕过 TPS65982端口多路复用器、并将 D+/D-从 USB-C 连接器直接连接到上游的 D+/D-线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将插座上的 D+连接到 D+、D-连接到 D-线路不会有副作用。