This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:在 bq34z100-R2中设置序列号的最简单方法是什么?

Guru**** 2515115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511262/bq34z100-easiest-way-to-set-serial-number-in-bq34z100-r2

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

您好:

我想使用.fs 命令在 bq34z100-R2 Configuration>Data>序列号(子类 ID 48;偏移4)中输入序列号。

--------------------------------------------------------------------------------
;##### für BQ34Z100-xx DataFlash | Configuration > Data (0x30)#####
--------------------------------------------------------------------------------
W:AA 61 00
X:10
W:AA 3E 30 00
X:10
R:AA 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
;DesignVo^^^^       ||||                             
;ManfactDate |简体^^^^       ||||                      
;SerialNumber          |^^^^|       ||               
;CycleCount                 ^^^^| ||               
;CC 阈值                          ^^^^|        |
;最大错误限制                           ^^^^|  
;设计容量
; Design Energy
;SOH 负载 I
;电芯充电电压 T1-T2
;电芯充电电压 T2-T3
;电芯充电电压 T3-T4
;充电电流 T1-T2
;充电电流 T2-T3
;充电电流 T3-T4
;JEITA T1
;JEITA T2
;JEITA T3
;JEITA T4
;设计能源规模
;设备名称
;制造商名称
;设备化学
;Volt 标度
;货币比例
;能源规模

为了计算校验和、每个字节(Design Voltage、CycleCount、Max Error Limit、...) 必须从"配置">"数据"中读取。


是否有更传统/更简单的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您使用 BQstudio + EV2400、则会为您处理此操作。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这无法自动执行。

    您能否确认当通过 BQstudio 在序列号字段中手动输入数字时、整个子类48也会在后台重写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、情况并非如此、电量监测计将仅写入更新后的序列号。

    此致、

    Diego