This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:TPS54561 CCM、DCM 条件

Guru**** 2474530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005, TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510989/tps54561-q1-tps54561-ccm-dcm-condition

器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76005TPS54561

工具/软件:

是否存在成为 CCM 和 DCM 的任何条件?

有些产品作为 CCM 运行、有些产品作为 DCM 运行。

我想将其设计为仅适用于 CCM、但我想知道是否有任何条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大旺  

    请考虑 LM76005 (-Q1)器件。 通过将 MODE 连接到 VCC、该器件在 FPWM 模式下运行。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经有 TPS54561在使用中。 是否有办法使其仅适用于 CCM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大旺

    没有办法。 请参见图40。 即使施加外部时钟、TPS54561器件也会在轻负载条件下以 DCM 模式工作。  

    - EL