This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-DEVICE-FW:1S2P 锂离子 UPS 设计中 BQ28Z610上出现意外的充电截止行为

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ28Z610, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507550/bq28z610-device-fw-unexpected-charging-cutoff-behavior-on-bq28z610-in-1s2p-li-ion-ups-design

器件型号:BQ28Z610-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIO、EV2400、 GPCCHEM

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我设计了一个使用1S2P 锂离子电池组、具有12V 输入/输出的 UPS 系统。 为了进行电池管理、我选择了 BQ28Z610 IC。 最初、我使用开源 Arduino 代码对 BMS 进行编程、以激活 CHG 和 DCHG FET、系统能够正常地对电池进行充电和放电。

但是、我在操作过程中遇到了一个关键问题:

  • 在保持插入电源以使电池充满电时、BMS 会停止充电过程 解决方案 电池已充满电。

  • 充电 FET 关断后、如果我拔下并重新连接电源、BMS 将执行该操作 不会 恢复充电过程、甚至再次对其进行重新编程以便能够对充电进行充电。

为了进一步诊断、我订购了 TI EV2400编程器、并使用 BQStudio 来监控充电和放电期间的 BMS 行为。 我观察到以下情况:

  • BMS 会考虑电池 充满电 无源器件 降低 超出锂离子化学物质的预期(例如、2节电池配置为7.9V 或7.6V、而不是达到~8.4V)。

  • 我尝试使用不同的电池、但遇到了相同的问题。

  • 我从 TI 网站下载了 BQ28Z610的最新固件并重新编程 IC、但行为保持不变。

  • 我已经尝试打开 balancin,但它没有打开。
  • 我已平衡电池并将其插入设备、并面临类似的问题。

我附上了 BQStudio 的屏幕截图、其中显示了这些事件期间的充电数据图和寄存器快照。

我非常感谢您提供的支持、帮助我确定此问题的根本原因并指导我如何正确配置或调试 BMS 以实现正确的充电操作。

非常感谢您的帮助。

此致、

高级 Electroncis Desig 工程师/工程经理
Tarek Sharbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    此问题已分配、目前正在处理中。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请确保您已使用 GPCCHEM 工具正确匹配 chemID。 此外、请确保您已成功完成学习周期、 此处概述了学习周期的过程。 

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    感谢您的留言。

    我目前正在使用 GPCCHEM 工具为电池识别正确的 ChemID。 由于我无法直接找到匹配的 ChemID、因此我已经研究了新的 ChemID 识别过程和学习循环、我正在执行使用 BQStudio 的步骤。

    我已经完成了2节串联锂离子电池包的学习周期的第一步("relax-discharge - relax")。 我已将生成的日志文件上传到 GPCCHEM 在线工具、但最初遇到了错误。 查看数据后、我意识到出现误差是由于未正确完成初始弛豫阶段、这是在开始放电之前捕获正确的 OCV 值所必需的。

    不过、我还注意到电池包电压降至配置的终止电压以下(在 BQStudio 中设置为6V)并降至5V。 感谢您提供有关这是否有助于解决问题的指导。 此外、您能否说明 BQStudio 中的哪个特定参数决定了端接电压?

    以下是我所遵循过程的总结:

    • 已将电池组充满电、并使其静置大约2小时。

    • 使用Gauge_EN和切换启用量表DSG_FET、然后按下 RESET。

    • 连接了一个电子负载并以 C/10的放电率放电。

    • 使用 GPCCHEM 工具记录了数据并生成了 GPCPackage 文件。

    您能否确认我所遵循的程序是否正确?

    最后、我需要澄清一点:我使用的是2节串联电池组、但 TI 文档指出Number of Series Cell在 GPCCHEM 工具中输入"1"。 您能否确认在这种情况下我应该输入"1"还是"2"?

    期待您的建议。

    此致、
    Tarek



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    要正确获取 GPCCHEM 工具所需的数据、请遵循 GPCCHEM 用户指南。  

    此致、  

    Jonny。