This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:使用 bqStudio Advanced Comm 时固件版本读回结果不一致

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511086/bq27z746-inconsistent-firmware-version-read-back-result-using-bqstudio-advanced-comm

器件型号:BQ27Z746
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

当我尝试使用 bqStudio 上的 Advanced Comm 来读回固件版本时、结果为"17 46 01 05"、这是正确的、但有时结果不是  "17 46 01 05"。

请参阅下面的:

此致、

Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo San、  

    每当您从电量计进行写入/读取时、应该会禁用自动校准。 如果从电量监测计读取/写入时启用了自动校准、这可能会导致通信发生冲突并导致读取/写入不正确的数据。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    感谢您的信息。

    我是否可以知道如何禁用自动校准?

    我不确定从电量计读取数据时是否启用或禁用了自动校准。

    如何检查?

    再次感谢。

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我不连接电池、只将 EVM 连接到直流电源、如下所示:

    如果使用上述设置、是否会自动校准?

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo San、  

    直接连接到直流电源就可以了。  

    单击绿色的自动刷新按钮可关闭自动刷新功能。  

    此致、  

    Jonny。