This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1121-SP:TPS7H1121MPWPTSEP TSSOP 24引脚封装和散热焊盘问题的尺寸

Guru**** 2474530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511644/tps7h1121-sp-footprint-of-tps7h1121mpwptsep-tssop-24-pin-package-and-thermal-pad-issue

器件型号:TPS7H1121-SP

工具/软件:

  TPS7H1121MPWPTSEP 封装下方是否包含 E 焊盘(散热焊盘)?

如果是这样、我在数据表中找不到封装、您能为我提供 TPS7H1121MPWPTSEP (TSSOP 24Pin)器件的封装图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、该器件的封装将具有散热焊盘。 目前、由于该器件仅处于预发布状态、因此您可以在采用相同封装的任何其他 TI 器件的数据表末尾找到封装图。 此处是封装查找工具的链接、该工具显示了 采用24引脚 PWP 封装的其他器件。

    谢谢、

    Sarah