This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:不存在 VAC 的 BATFET 栅极驱动电源

Guru**** 2527460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504548/bq25750-batfet-gate-drive-power-source-with-no-vac-present

器件型号:BQ25750

工具/软件:

在 BQ25750上、当不存在 VAC 时、什么为 BATFET 栅极驱动器供电? 似乎没有使用电池电压导通 BATFET 的路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth。

    BQ25750使用电荷泵从 BATSRC 为 BATDRV 供电。 如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan、感谢您的答复。

    看起来 BATSRC 连接在两个背对背 BATFET (源极引脚)之间。 这是否意味着、如果 BATFET 关断、则无法再次将其导通?

    数据表的第8.3.2节似乎意味着 BATFET 可以在没有 VAC 的情况下导通:"如果只存在电池且电压高于 VSRN_OK 阈值、BATFET 将导通并将电池连接到系统。" 在这种不存在 VAC 且 BATFET 最初关闭的情况下、BATSRC 会从哪里供电以使 BATFET 开启?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth。

    感谢您的澄清。

    是的、BQ25750可以在不存在 VAC 的情况下导通和关断 BATFET。 这里提供了 电源路径切换的常见问题解答、仅供参考。

    让我在内部进行检查以确保 BATDRV 的电源正确、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth。

    感谢您耐心回答此问题。

    BATDRV 的初始导通会导通 BATFET 并为 BATSRC 供电。 当 BATFET 导通时、还允许电流流过 BATFET 的体二极管。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    电流从电池获取到 BATDRV 引脚需要哪条路径才能导通 BATFET? 我正在查找有序列表、如下所示:
    电池正极端子->? -> BATDRV 引脚。
    我想知道"?" 地点。  

    我将注意到电池侧 BATFET 的体二极管被反向偏置、因此在 BATFET 导通之前、没有电流从电池流过该 BATFET。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth。

    电流从电池获取 BATDRV 引脚以使 BATFET 可以导通需要什么路径?

    电源来自 SRN 引脚。 我会看看我能否为您提供更多信息。

    我将注意电池侧 BATFET 的体二极管会反向偏置、因此在 BATFET 导通之前、没有电流从电池流过该 BATFET。 正确吗?

    正确。 电池侧 FET 反向偏置。 系统侧 FET 将被正向偏置。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth。

    以下是 BATDRV 导通的操作顺序。 BATDRV 实际上由 SRN 供电、而 BATDRV 则相对于 BATSRC 进行调节。 感谢您对此有耐心。

    1. 电荷泵电路会降低或升高电压、以将 VBATDRV 调节至高于 BATSRC 引脚10V。

    2. BATDRV 会导通电池侧 FET。

    3. 随着 BATSRC 上的电压升高、电荷泵电路从降压操作转换为升压操作、并持续调节 VBATDRV-VBATSRC=10V

    4. BATDRV 现在能够在其余部分导通 FET、但 BQ25750也会监控 IBAT 放电电流。 如果 IBAT 放电电流上升到8A 以上、BQ25750将关断 BATFET 以钳制电流以保护 BATFET。

    8A 电源路径保护 在本常见问题解答中进行了更多讨论。 一旦 BATFET 完全导通、8A 保护限制就会关断。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    BATDRV 由 SRN 引脚供电的信息似乎未在数据表或常见问题解答中涵盖(常见问题解答提到高于3V 的检测 SRN 阈值  、但未明确说明 BATDRV 完全由该引脚供电而无需 VAC 电源)、因此、我感谢您花时间找到并提供此答案。  

    此致、
    -塞斯