This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC2895QDWRQ1和 UCC2895x 之间的差异

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511516/ucc28950-difference-between-ucc2895qdwrq1-and-ucc2895x

零件号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951、UCC2895

工具/软件:

我在一个具有固定输出220V 的2kW 直流/直流转换器项目中使用了 UCC2895x。 现在我对3.5kW 可变输出(100-200V)电源有了新的设计要求。 我可以使用相同的 UCC2895x 来实现吗、其中必须从 DAC 输出提供反馈。

我的同事已经使用 UCC2895QDWRQ1设计了可变电源。 但现在可以使用  UCC2895x 找到最新设计、TI 也会推荐采用相同设计。 我是否可以 将 UCC2895QDWRQ1用于新设计。  UCC2895QDWRQ1的淘汰情况是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非您需要使用 UCC2895有特定的技术原因、否则我们强烈建议使用 UCC28951而不是 UCC2895。

    回到您的第一个问题、是的、您可以使用它。 反馈必须来自 Vout 以进行调节、但您可以将 DAC 信号添加到此环路中以更改 Vout 直流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      几年后 UCC2895QDWRQ1是否会停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前无法预测未来。 UCC2895x 版本较新且使用更为广泛、因此我们推荐使用 UCC2895x。