This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404启动中无输出调节

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510097/ucc256404-ucc256404-no-output-regulation-in-startup

器件型号:UCC256404

工具/软件:

你好。 您能不能告诉我、是什么原因导致输出没有调节到所需的值? 我使用了新器件 UCC256404、用于实现更高功率。 计算结果。  所需输出值为80V。 上电后、输出值从0V 增加到96V、然后使用 BW 停止(设置为过压具有120%)。  该时间为1秒 同样、有无负载(1A)系统的设计电压为80V 和8A。

反馈是3类。  

这是启动时的 Vout 1:10。

变压器输出1:10

 

这是 FB (黄色)、RVCC (蓝色)、BW (红色)的组合视图。

信号详细信息:

我认为 FB 的电压可能是5.6-5.8 V、但大约是6.4V。

光耦合器输出连接到 FB、它也连接到6.8V 齐纳阳极、阴极通过连接到 RVCC 的10k 电阻器连接。 我还尝试将6.8V 齐纳二极管更改为7.2齐纳二极管、如果没有效果、我移除齐纳二极管就没有效果。 输出仍然未调节至80V、在96V 输出时关闭(BW 过压)。

我也尝试将谐振电感器设置为计算值的+-20%。

系统每1秒重新启动一次。 在无负载和有负载的情况下也能提供类似的输出。 在哪里寻找问题?  

e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-calculation-80V_5F00_8A_5F00_primary_5F00_160u_5F00_new_5F00_32_5F00_wings_5F00_100khz.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的波形看起来像设计会因为某种故障而关闭、从而导致 VDD 循环。  它可能会由于过流、和/或输入或输出过压而关断。

    要确定您必须探测 BLK、BW、ISN 和 VCC 的故障。  看看 VCC 放电之前的最后三个或四个开关周期。  根据这些波形、您应该能够确定哪个故障导致设计关闭。

    我查看了 Excel 工具、没有发现任何异常情况。  您有我可以审阅的原理图吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方案与评估板 https://www.ti.com/lit/ug/sluubx3b/sluubx3b.pdf 中的方案相同 。 仅添加了谐振线圈、并从计算中更改电阻器/电容器(在上面文本的 Excel 中) 输出为80V、trafo ETD393 3f3。 反馈见附件 pdf 文件。  e2e.ti.com/.../feedback.pdf

    以下是信号:

    通道3 (红色)并非在所有测量中都连接。

    FB (黄色) VCC (蓝色)

    FB (黄色) BLK (蓝色)

    FB (黄色) ISNS (蓝色)

    FB (黄色) VCR (蓝色)

    FB (黄色) BW (蓝色)

    FB (黄色) RVCC (蓝色)

    FB (黄色) LL/SS (蓝色)

    我认为所有信号都在正确的范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    FB 引脚和 BULK 引脚上似乎有很多高频噪声。  这些引脚不应产生噪声。  可能会有噪声耦合到这些引脚中。  您可能需要在示波器探头接地靠近 UCC256404 IC 接地端的情况下重新获取这些波形。  请注意、BLK 引脚上的噪声可能会触发 OVP。  

     

    ISNS 引脚也没有足够的分辨率、并且似乎具有很大的噪声。   您可能需要在示波器探头接地端靠近 UCC256404 IC 接地端的情况下重新获取波形。

     

    您可能还需要减少每个分段的时间、以便在开关停止之前查看最后4到8个开关周期、这对调试过程很有帮助。

     

    我有一个最后的想法。  我想知道您是否遇到偏置问题。  能否使用单独的辅助电源来偏置 VDD?  只需在 BIAS 和 VDD 之间添加一个二极管。  如果在使用单独的辅助电源供电时进行调节、则您知道问题是由偏置引起的。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现反馈有问题。 在 FB 的输出中、您可以看到电压超过6伏、可能约为5.6伏。 反馈中出现问题。 在我的设计中、12V 齐纳二极管焊接时、使用了不良的齐纳电压、有6.8V 齐纳二极管、 而不是12V。 它会降低带光耦合器二极管的电流。 现在它运行良好。 PCB 供应商的愚蠢错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    将按照收到的顺序对查询进行评估。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    感谢您告知我们您的问题已解决。  我很高兴我们能提供帮助。

     

    此致、