This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600 TINA 仿真模型

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510572/ucc25600-ucc25600-tina-simulation-model

部件号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

您好:

我将 UCC25600用于具有以下规格的 LLC 转换器:-

输入电压:- 665Vdc

开关频率:100kHz

输出电压:55V

输出功率:-150W

我将使用这种情况的 Tina 模型对其进行仿真、但输出电压不会达到55V (根据要求)。  

1)我已根据 SLUP263文档中给出的计算设置了 Tank 值。

  考虑到 Q=0.56, Lm/LR=5, 死区时间:-500nsec

2)我设置了反馈电阻、以便在55V 输出下、在 TL431上获得2.5V 的基准电压。

3)您是否也可以帮助我了解过流保护的组件值。

我附上了 Tina 仿真文件以及 FYR。

e2e.ti.com/.../slum425_5F00_55V.TSC

提前感谢您、  

此致、

Dilip R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我无法在 TI.com 上对 SLUP263进行翅片。

     

    如果输出未调节变压器的 Lm、则可能无法正确设置匝数比和 Lm/LR 比率。  您应该能够使用 Excel 工具计算所需的 Lm、匝数比和 Lm/LR 比率。  您可以在以下链接找到它。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC25600-DESIGN-CALC

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    我附上了 SLUP263和计算表以及 FYR。

    即使在使用 UCC25600的计算表后、我也没有在 Tina TI 仿真中获得所需的结果。

    以下是一些观察结果、表明 Excel 工作表的值与 SLUP263公式不匹配:

    1. 根据 SLUP263中的公式(19)、考虑到 mg=1、n=6的值、但 Excel 工作表给出的值为7.2 (第23行)。
    2. 我已在表中将 Lm/LR 比率(即"m")设置为"5"、但 Lm/LR 的值=(1544uH/679.4uH)= 2.27、这与所需的"m"不匹配。

    此致、

    Dilip R

    e2e.ti.com/.../3225.slup263.pdf   e2e.ti.com/.../sluc146.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    将按照收到的顺序对查询进行评估。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您的匝数比正确且 Lm 和 Lr 比率正确、您应该能够获得所需的输出电压。  

     

    因此、有一两个因素会阻止您调节输出。

    1. 开关频率没有变得足够低、无法获得所需的增益。
    2. 您的设计的最小开关频率设置为低于 fpp。 这将导致设计发生闩锁。

     

    要解决这些问题、只需重新访问 RT 设置和反馈即可。 以确保您拥有所需的频率范围。  您需要能够获得 fpp 作为最小频率。 如果它低于您可以锁存的值、  如果频率可以变得足够低、您可以实现所需的增益。

     

    此致、