This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2474530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511261/ucc28950-ucc28950

零件号:UCC28950

工具/软件:

我目前正在设计符合以下规格的直流/直流转换器:

1、输入电压范围:36-60伏  

2、额定输入电压:48 V

3、输出电压:48 V  

4、最大输出电流: 52 A  

5、输出功率:1800-1900 W

您能否提出一些适合您自己的直流/直流转换器模块或可满足这些要求的解决方案? 理想情况下、我们需要一种紧凑、高效的解决方案、该解决方案具有热管理选项以及可用的评估工具或参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    将按照收到的顺序对查询进行评估。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    为了支持您的查询、我希望获得更多信息。  

    转换器是否需要隔离?

    您是否在寻找基于模拟控制器或数字控制器的解决方案?

    由于您在查询中标记了 UCC28950、因此我可以与 UCC28950共享 TI PSFB 参考设计、这与您上述规格非常匹配。  

    PMP6712 是采用 UCC28950的 TI PSFB 参考设计、符合您分享的规格。

    此致、
    Deepak K