This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUA646:使用 UCC28950和 TLV3201实现频率抖动

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511331/ucc28950-slua646-frequency-dithering-with-the-ucc28950-and-tlv3201

零件号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951

工具/软件:

我正在尝试根据应用报告 SLUA646了解如何执行频率抖动。 RT 电阻器(报告中称为 R6)的方向似乎存在不一致。  UCC28950/UCC28951的数据集 要求在 VREF 和 RT 引脚之间连接该电阻器。 在报告的图1中、 该电阻器从 RT 引脚接地。 在报告图3和附录1中、电阻器 RT (R6)从 RT 引脚连接到 VREF。 该报告甚至说、"在控制器设置为主器件的情况下、该电阻器从 Rt 引脚连接到提供5V 电源的 Vref 引脚。" 图1是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    将按照收到的顺序对查询进行评估。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    如数据表中所述、通过电阻器连接 RT 和 Vref 引脚可使控制器处于主模式、而通过电阻器连接 RT 引脚和地可使控制器处于跟随器模式。 应用手册中的图1是控制器处于跟随器模式时的频率抖动电路示例、图3和附录1是控制器处于主模式时的频率抖动电路示例。  

    我希望这可以消除混淆。

    此致、
    Deepak K