请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:UCC28950 Thread 中讨论的其他器件: UCC28951
工具/软件:
我正在尝试根据应用报告 SLUA646了解如何执行频率抖动。 RT 电阻器(报告中称为 R6)的方向似乎存在不一致。 UCC28950/UCC28951的数据集 要求在 VREF 和 RT 引脚之间连接该电阻器。 在报告的图1中、 该电阻器从 RT 引脚接地。 在报告图3和附录1中、电阻器 RT (R6)从 RT 引脚连接到 VREF。 该报告甚至说、"在控制器设置为主器件的情况下、该电阻器从 Rt 引脚连接到提供5V 电源的 Vref 引脚。" 图1是否错误?