This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:软启动操作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63901EVM, TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511492/tps63901-soft-start-operation

器件型号:TPS63901

工具/软件:

尊敬的支持团队:
目前正在使用 TPS63901EVM 进行评估。

我在软启动期间检查了操作、发现了一些让我感到担忧的地方。

e2e.ti.com/.../TPS63901_5F00_Soft_2D00_Start_5F00_250509.xlsx
它设置为以100mV 的阶跃从1.8V 增加到设定值(本例中为3.9V)、但我发现输入电流会增加、输入电压会随着每个阶跃而下降。
我对此操作有几个问题。

[问题]
1.请告诉我输入电流增加的原因。 我想了解 TPS63901内部发生了什么。
2.请告诉我如何降低输入电压降。
3.我已经确认设置输入电流限值会降低输入电压降,但这是正确的方法吗?
4.设置输出电压后是否可以更改输入电流限值?
例如、我可以为输入电流限制设置准备两个电阻器、并在它们之间进行切换。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    很高兴再次听到您的声音。

    对以下问题的评论、请查看。

    1.请告诉我输入电流增加的原因。 我想了解 TPS63901内部发生了什么。

    答:如果我的理解正确、您是指当 Vout 超过1.8V 阈值时峰值输入电流更高、对吧?  介绍 TPS63901的软启动逻辑、1.8Vout 之前、器件启动500mA 峰值电感器电流限制、之后、器件上升 Vout、每个阶跃为100mV、电流限制为标称值。 1.8Vout 之后的实际峰值电流在很大程度上取决于有效 Cout。


    2.请告诉我如何降低输入电压降。

    答:输入端的压降是由输入电缆的 ESL 和 Cin 之间的振荡引起的、请缩短电缆长度。 此外、增大输入电容和减小输出电容也应该有所帮助。


    3.我已经确认设置输入电流限值会降低输入电压降,但这是正确的方法吗?

    答:请勿重复执行此操作以减少 Vin 压降、因为如您所述、如果负载较高、Vout 可能会崩溃。


    4.设置输出电压后是否可以更改输入电流限值?

    答:不幸的是,你不能这样做。 因为我们将在启动阶段完成后关闭 R2D 功能以节省电力。

    此致

    TAO