This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:模拟

Guru**** 2520490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511064/tpsm365r6-simulation

器件型号:TPSM365R6

工具/软件:

你(们)好

我已经使用此器件版本 V3完成了固定3.3V 最大输出电流300mA 的设计。

我已经在 WEBENCH Power Designer 中创建了该设计。

但是、当我点击"Simulate"时、会收到一条消息、指出该设计未启用仿真。

我可以做什么?

提前感谢。

GGRUK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    Webench 仿真不适用于某些器件。 我建议使用产品页面上提供的 PSpice 模型来模拟器件行为。

    此外、还建议使用 PSpice for TI 进行仿真、因为是专门为这些仿真创建的模型。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    非常感谢。  是的、我过去使用过 PSpice 表示某些 TI 器件。 之前使用了 LTSpice IV 进行仿真。  据我所知,LTSpice 没有升级到2025版本,应该会好得多。  我知道这一点、可以在 Wurth 和 ADI 联合组织的研讨会中找到。  是否可以使用 NEC LTSpice 通过 TI 产品页面上提供的 PSpice 模型对 TI 器件进行仿真?

    此致

    GGR UK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    您需要一个未加密的 PSpice 模型才能导入到 LTspice 中。 我们的一些器件的产品页面上提供了未加密模型。

    对于其产品页面上没有未加密模型的器件、您可以联系当地的 TI FAE/销售代表、了解是否存在未加密模型。 这些协议通常根据 NDA 共享。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    刚刚检查过。  产品网页上仅提供加密的 PSpice 模型。  我已经在 TI 注册了很多年。 几年前、当我参加英国的电源设计活动时、需要联系我。 但是,我现在可能没有他的访问卡。  您能给我发送一个英国 TI 联系人的链接、便于我联系他获取未加密模型吗?  或者、我是否可以通过在线签署 NDA 在 TI 网站上获取该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    让我检查一下程序是什么、然后返回给您。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    您可以为此联系客户支持: 链接

    此致、

    Niranjan