This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-2PH:针对更高功率的 EVM 修改

Guru**** 2475955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5122EVM-2PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509033/lm5122evm-2ph-evm-modification-for-higher-power

器件型号:LM5122EVM-2PH
主题中讨论的其他器件:LM5122-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用设计升压转换器  LM5122-Q1  以下规格:

  • 输入电压:  12伏

  • 输出电压:  36V

  • 输出电流:  12A.

要评估双相拓扑、我计划使用 LM5122EVM-2PH 硬件设置。 但是、我注意到以下限制并要求澄清:

  1. EVM 额定输出:
    LM5122EVM-2PH 在7A 输出时的额定电压为28V、相当于200W。 我的要求超出了此 EVM 的电压和电流额定值。

  2. 重新配置的可行性:
    LM5122EVM-2PH 能否重新配置为支持36V、12A 输出(432W)、而无需重新设计 PCB?

  3. 热处理和电流处理能力:
    EVM 的现有 PCB 布局、铜厚度和热设计是否能够连续处理12A 输出电流、而不会出现过热或过大的压降?

  4. 组件升级:
    如果可以重新配置、请指定需要更换或升级哪些元件才能安全地实现36V @ 12A 输出。  


    是否有任何建议的修改、指南或应用手册可用于将 EVM 的输出能力扩展到我的目标功率级别?

任何见解或建议都将非常感谢!

谢谢。此致  

阿卜杜勒·马利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    感谢您使用 e2e 论坛并对您的问题进行详细说明。

    1.在当前状态下、EVM 不支持这些额定值、但我认为在更换一些元件后、EVM 可用于本设计。

    2.请查看用户指南中包含的 BOM 列表。 您可以在此处找到所有需要更换以支持给定额定值的组件。

    输出电容的额定电压仅为35V、因此需要更换。
    MOSFET 的额定电压为40V、仍在规格范围内、但请注意开关节点上没有明显的过冲、否则额定电压为60V 将更合适。
    在最大功率下、电感器可能接近饱和、因此也应考虑额定值更高的电感器。

    3.电路板本身应该能够处理较高的电流水平。 我建议观察较高负载时的温度会升高、并在必要时添加外部冷却或风扇。

    4.您可以仔细检查是否建议使用不同的电感。 为此、我建议使用我们的 Power Stage Designer 工具检查功率级上的电流和电压电平。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的快速响应—这是非常有帮助的。

    此外、 EVM 以 250kHz 的开关频率运行、而 由于空间限制、我们计划使用500kHz 来减小电感器的尺寸。 您能否证实该频率是否适合我们的应用? 如果是、如果您能推荐能够以500kHz 高效开关 的 MOSFET、我将不胜感激。

    此致、
    阿卜杜勒·马利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    感谢您的反馈。
    可以增加500kHz 的开关频率。
    若要查看对电流纹波和效率的影响、您可以再次使用我在前一条消息中引用的功率级设计器工具。
    另一个有用的资源是我们的快速入门计算器工具:
    https://www.ti.com/tool/download/LM5122-BOOST-CALC

    MOSFET 应适用于250kHz 和500kHz 开关频率。 限制因素仍是 VDS 额定电压、已组装元件上的电压为40V。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 Niklas 会这么做。

    谢谢。此致、

    Abdul Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niklas、
    我选择了 PSMN2R6-80YSF MOSFET 的额定 VDS 电压和功耗来满足我的要求。 您能否证实此 MOSFET 在我的应用中是否适合500kHz 的开关频率?
    感谢您的时间和专业知识。
    此致、
    阿卜杜勒·马利克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdul、

    感谢您的反馈。
    我快速查看了此 MOSFET 的数据表。
    规格和额定值看起来很不错。   在500kHz 的应用中使用该器件时、我认为没有问题。

    此致、
    Niklas