This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:对应于其他 RFSET 值的频率

Guru**** 2475995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511533/lp8556-the-frequency-corresponding-to-other-rfset-value

器件型号:LP8556

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 希望设置大约400k 的频率、但没有相应的电阻值。 您能否提供与56kΩ 和68kΩ 电阻器相对应的特定频率? 谢谢!

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    请根据表5选择频率和电阻器。 频率设置不是连续的、而是离散的。

    此致、

    Hongjia