This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:咨询 TPS54200缺陷

Guru**** 2541810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506537/tps54200-inquiry-regarding-tps54200-defect

器件型号:TPS54200

工具/软件:

您好、TI 专家

客户的产品应用了 TPS54200、存在以下缺陷问题。

-到目前为止有4个缺陷,其中 REG 的 GND ( 1引脚)和 PWM ( 5引脚)短路,所有这些都已被确认在同一点具有烧焦现象,因为去盖。

-客户不断尝试重现相同的缺陷,但无法重现,所以他询问在技术上是否可以确认。

e2e.ti.com/.../TPS54200_5F00_DECAP.zip

您能告诉我所附去盖照片中的哪个针脚损坏了吗?

您能否分享 TI 是否有关于同一缺陷的 CQE (缺陷分析)历史记录?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    TPS54200客户使用了多少个?   

    您能否上传电路原理图和 PCB 布局进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy Chen

    这是一个长期连续使用的项目、平均每年使用超过3万。

    据说每年大约1%的生产都出现同样的缺陷。

    下面我附加了电路图和 PCB 布局。

    e2e.ti.com/.../4617.PCB-Layout.pdf

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CIN 电容器位置良好、但其额定电压应为25V 或更高。

    SW 布线不正确、不应将其放置在 IC 封装下方、因为其强噪声可能会影响正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy Chen

    根据我们与客户确认的结果、电路板上存在 SW 模式通过 IC 的缺陷、但在某些情况下、也会出现同样的缺陷、即 SW 模式不通过 IC 的情况、如下面的捕获屏幕所示。

    在这种情况下,同样的缺陷症状发生,所以如果有任何其他原因的缺陷,请给我们您的补充意见。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在上述布局中、引脚1 GND 布线未正确、这可能比 IC 下的 SW 布线更糟糕!

    TPS54200是一款降压转换器、要求输入电容必须放置在非常靠近 VIN 和 GND 引脚的位置、否则引线寄生电感器可能会在开关转换期间产生高尖峰噪声、它可能导致开关不稳定、甚至在高 Vin 条件下造成 EOS 损坏。