This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:什么&'使用 VSEL 引脚更改 Vout 期间的电流限制数字?

Guru**** 2513735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509884/tps63070-what-s-the-current-limit-number-during-changing-the-vout-using-vsel-pin

器件型号:TPS63070

工具/软件:

您好的团队、

使用 VSEL 引脚将 Vout 从3.3V 更改为7V 期间、电流限制数字是多少?  

当前的限值数字是否遵循电源正常状态?

谢谢。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    感谢您联系我们。 我将对此进行研究并在稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    很抱歉晚回复。 Vout 变化期间的电流限值典型值为3.6A。 仅 当 EN 引脚设置为高电平时、在 热关断后或超过欠压锁定阈值后、电流限制才为1A。 以下是 Vout 从3.3V 变为5V 时的波形

    此致、

    木林