This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:LM51770或 LM5171用于电池循环?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509289/lm51770-lm51770-or-lm5171-for-battery-cycling

部件号:LM51770
主题: LM5171中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想使用额外的电池作为能量缓冲器来构建一个锂离子电池循环(充电/放电)系统、这意味着被测电池将放电到缓冲电池中、然后通过存储在额外(缓冲器)电池中的能量进行充电。

对于此应用、哪一项更好: LM51770或 LM5171?

此致、

Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achim:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否提供双向 系统的输入/输出(电压和电流)规格?  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

     实际系统两侧的电压都约为48V、但对于其他测试系统、电压可以在24V 和65V 之间变化。

    此致、

    Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achim:

    这两款器件都适合您的应用。

    此致、

    Hassan