This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:RDRV 电阻器故障问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510121/lmg3422r030-fault-issue-with-rdrv-resistor

器件型号:LMG3422R030

工具/软件:

尊敬的团队:

客户反馈、FAULT 引脚将在 RDRV 68k Ω 电阻器下采取错误操作、如果此电阻器减小至47k Ω、故障引脚将消失。

这是不正常的。  我只有高栅极驱动器压摆率会产生噪声的经验、但没有看到增加压摆率可以提高稳健性的示例。

您能帮我们检查一下吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您能看一下这里吗? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我正在尝试了解有关此问题的更多背景信息、请告诉我以下内容

    • 我想确认、如果使用68k Ω、则触发故障、故障将以47k Ω 消失
    • 使用的测试条件是什么?
    • 我们能否详细了解所使用的器件配置?

    此致、

    Adithya Ankam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    请检查我的意见如下:

    • 我想确认、如果使用68k Ω、则触发故障、故障将以47k Ω 消失

    是的、rdrv。

    • 使用的测试条件是什么?

    2PH TCM 图腾柱 PFC、每个相位500W。 异常波形如下图所示:

    CH1:从相电感器电流、CH2:主相电感器电流、CH3:50Hz PWM、CH4:输入电流、CH5/CH6: 开关 FET PWM

    • 我们能否详细了解所使用的器件配置?

    您指的配置是什么?

    您是否在其他客户中看到类似的问题?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    让我与我的团队核实、然后返回给您。

    此致、

    Adithya Ankam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    让我们将此查询移至电子邮件、以便我们更清楚地讨论和了解有关情况和正在发生的异常情况的更多信息。

     Madhur 将与其他人一起向您发送电子邮件、讨论此问题。

    此致、

    Adithya Ankam