This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:USYS 与 USB OTG

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511013/bq25730-usys-vs-usb-otg

器件型号:BQ25730

工具/软件:

我正在创建一个包含 BQ25730的电路、以便为单个高容量锂聚合物电池充电。
我在查看数据表时遇到了三个问题:
1.我可以完全省略 USB OTG 功能,因为我只需要这条路径为电池供电,并希望从 Usys 获取所有系统电源-我的用例是只有一个角色 USBC PD (接收端)为充电器供电?
2.我是否理解正确,我必须自行创建整个电池充电温度限制电路? 是否有适合推荐使用的高电流、高容量(10000mA)单节电池的良好 IC?
如果是、我应该如何与 BQ25730交互?
3.是否存在此器件系列的配置 Excel 工作表?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    1.如果不使用 OTG 函数,可以省略该函数。 只需将 OTG 引脚接地。  

    2. BQ25730不支持 TS 功能。  

    3.默认设置存储在零件内。 上电时会加载默认值。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger
    感谢您发送编修。
    只剩下一个小问题:与问题3一起。 我指的是被动值的 Excel 计算文件。

    此致
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、我们没有这款器件的计算器工具。 关于元件选型、建议参考我们的原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ2570X_5F00_BQ2571X_5F00_BQ2572X_5F00_BQ2573X_5F00_SchematicChecklist-_2800_37_2900_.pdf

    BQ25730EVM 也是一个值得考虑的好资源。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您提供原理图检查清单、这基本上是我想要的!

    我已经订购并咨询了 EVM、但我很感激每一个额外的资源、因为它是一个"笨重的"EVM IC。

    此致

    Michael