This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:无法成功下载补丁

Guru**** 2811735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511854/tps25751evm-can-not-download-patch-successfully

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具/软件:

尊敬的 Aya Khedr:

我们在下载修补程序时遇到问题、在步骤十中遇到错误、日志显示不是修补程序。


附件包含我们的相关代码(tps25751.c)、log (dowload_patch_log. txt)、操作环境(操作环境。 jpg)、使用逻辑分析仪(down_load_patch.kvdat)和 KingstVIS 工具(KingstVIS.exe)捕获的数据。 我们需要首先安装 KingstVis 工具、然后打开 down_load_patch.kvdat 文件


此外、我们还确认我们使用的二进制文件是低区二进制文件、并且我们的低区数据包含在代码中。


您能帮助我们检查问题所在

此致!

光圈

 e2e.ti.com/.../tps25751.ce2e.ti.com/.../5148.dowload_5F00_patch_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +连接

    e2e.ti.com/.../down_5F00_load_5F00_patch.kvdat

    e2e.ti.com/.../document.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris 和 Ian、  

     我可能已经在这里找到了根本原因。 分析 I2C 日志后、我可以看到、每个64字节突发开始时都有额外的0x01。  

    您能否尝试删除这些字节并告诉我这样是否修复了失败问题?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr 和 Lan:

    我们根据建议删除了0x01寄存器、补丁下载成功。 非常感谢您的帮助!

    此致!

    光圈