This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:TPS2120 VIN1切换至 VIN2问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505619/tps2120-tps2120-vin1-switch-to-vin2-problem

零件号:TPS2120

工具/软件:

尊敬的先生:

我们发现、当 PR1电压降低 Vref 时、VIN1切换至 VIN2有问题。

VIN1为12V+-10%、VIN2为12V+-2%、请检查原理图、如下所示:

由于 我们将 VIN1优先级设置为 VIN2、因此当我们拔出 VIN1电源时、我们发现有时 VOUT 会更改为 VIN2、然后改回 VIN1。

请查看下图、我们想知道如何解决此问题?

黄线是 PR1引脚、绿线是 Vout。

  

谢谢、

海洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海洋  

    请让我检查一下、然后返回。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    您是否有关于此问题的任何更新信息?

    谢谢、

    海洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海洋

    这是重复的每一次或任何时候?

    您的 VIN 引脚上有电容吗?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    此问题不能每次都重复、但有时会发生。

    我们在直流插孔附近有220uF E-Cap、但当我们从交流插座移除交流适配器电源时、始终会出现这个问题。

    如果从直流插孔中移除交流适配器、则不会出现此类问题。

    谢谢、

    海洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海洋

    您可以尝试 在 vin1和 vin2引脚附近添加更多陶瓷盖吗?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我尝试在 Vin1和 Vin2引脚附近添加更多陶瓷电容器、但对于这个问题仍然没有任何改善。

    BR、

    海洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海洋  

    让我再思考一下。

    此致  

    Kunal Goel