This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:在 NVM 启用后重新配置 LDO1问题

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503271/tps653860-q1-reconfigure-issue-of-the-ldo1-after-enabled-by-the-nvm

器件型号:TPS653860-Q1

工具/软件:

尊敬的支持:
我遇到了与 PMIC TPS65386xx-Q1可配置性相关的问题。 PMIC 位于控制器卡上、而不是评估模块上。
我可以通过 SPI 重新配置大多数 LDO 和所有 PLDO。
但我无法使用 LDO1。 (这是默认启用的唯一 LDO)
默认配置为3V3、所需的电压为5V。
数据表指出无法在启用状态下重新配置 LDOx。 但一旦我 通过 SPI 将其关闭、PMIC 会激活复位线路、并且在~ 2秒后、所有电源轨都会关闭。
我已尝试将复位线路与控制器分离、但在2秒后所有电源线路都消失后、效果是相同的。 PMIC 可能会进入错误状态。
我已经检查了 CONFIG 寄存器、找不到可以关闭 LDO1错误检测的位置。
LDO 1未连接到我们系统中的微控制器、因此理论上、它可以关闭。
尽管 LDO1连接到 PMIC 上的 TRACK 引脚、但 PMIC 中未启用跟踪功能。
如果 LDO1重新配置完全可以进行、请给出一些提示? 或者、必须由 NVM 默认启用才能获得5V 电压作为输出。
非常感谢
Zoltan
识别它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoltan:

     如果关断 LDO、重新配置 LDO、然后重新开启 LDO、您应该能够重新配置 LDO 电压。 您可以通过将0xFF 写入寄存器0x34和0x38来关闭 OV 和 UV 错误检测。 如果您只想关闭 LDO 1的监测、则需要将1写入每个相应寄存器的 BIT0。 如果您需要更多指导、请告诉我。 如果您这样做、请向我发送寄存器0x00、0x01和0x02中的值。

    此致、

    Michael Hernandez