This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:TPS23882自主模式问题

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511460/tps23882-question-of-tps23882-autonomous-mode

器件型号:TPS23882

工具/软件:

我  使用的是 TPS23882B、 它  将  自动 引脚下拉 并 使用  芯片的 自主 模式。  但是、                  对于 PD 器件、似乎无法 通过      外部 主机的 I2C 配置将某个端口保持在未通电状态。                          在 自主 模式下加电后、PSE 是否可以控制某个端口而不通过某种方式为 PD 器件供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    需要将 AUTO 引脚设置为开路/悬空以禁用自主模式。  

    如果自主模式开启(PSE 符合 BT 标准)、则在启动时、如果该端口连接到有效的 PD、则该端口将自动开启。

    此致、

    DIAN