请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4101 工具/软件:
您好团队:
您好!
我们计划使用 LDO"TPS7A4101DGNR"在13V 至35V 的输入电源电压范围内进行10V 稳压。 我们不清楚以下关于总反馈电阻的陈述。 您能详细说明一下吗? 如果它是反馈电阻值的总和 、则它与 TI WebBench 生成的设计不匹配、我们可以看到反馈电阻器(R1+R2)的总值高于500E。 请帮助确认理解程度、以避免在设计中出现问题。

非常感谢您的快速答复。
此致、
Nimesh