This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:REGOUT、休眠模式、SHELF 模式

Guru**** 2474010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511060/bq41z90-regout-hibernate-mode-shelf-mode

器件型号:BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。
我想使用 BQ41Z90的 REGOUT、但在技术参考(随附的文件)和 bqstudio 中找不到任何可控制 REGOUT 的内容。
数据表(经过证明的文件)和 IC 具有 REGOUT、为什么技术参考和 BQSTUDIO 中不包含此错误?
请告诉我如何控制 REGOUT。

此外、数据表还具有休眠、SHELF 模式等功能、但技术参考文献中没有这些功能。 为什么?

e2e.ti.com/.../bq41z90.pdfe2e.ti.com/.../bq41z90-Technical-Reference-Manual.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    Unknown 说:
    我想使用 BQ41Z90的 REGOUT、但我在技术参考(附加文件)和 bqstudio 中找不到任何可控制 REGOUT 的内容。
    数据表(经证明的文件)和 IC 具有 REGOU
    [quote userid="430002" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511060/bq41z90-regout-hibernate-mode-shelf-mode

    此外、数据表还具有休眠、SHELF 模式等功能、但技术参考文献中没有这些功能。 为什么?

    [/报价]

    -该产品是 RTM 之前的版本、它仍在开发中、一旦 IC 可用、TRM 将更新、但当前正在修订中、应在产品上市时更新。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、请问您的预计发布日期?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_KM 您好:

    该产品 RTM 尚未投入使用、但预计将于今年第4季度左右发布。

    谢谢您、
    Alan