This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无法通过 EV2400与 BQ76952通信

Guru**** 2530570 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509516/bq76952-unable-to-communicate-with-bq76952-via-ev2400

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

我使用的是 BQ79652 电池监测器、通过 EV2400进行通信时遇到了问题。  我已连接 BAT+和 GND、   在   REG 18引脚上获得1.8V 电压。  

我正在 通过 Ev2400使用 I2C 通信、并连接了 SDA 和 SCL 线。 但是、 Ev2400无法在 BQstudio 中检测到器件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishali:

    很抱歉、您在回复时出现延迟、是否能够解决此问题、或者是否仍待解决?

    您使用的是 EVM (将 EV2400整合到 PCB 上)还是您自己的 PCB (将外部 EV2400单独连接)?

    您是否在示波器上看过 SCL 和 SDA 线?  这可能会提供一些提示、说明您的案例中发生了什么。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍未解决。 我们使用从外部连接 EV2400的定制 PCB。  

    我们看到 BQStudio 立即连接到 BQ76952并断开连接、我们已经使用逻辑分析仪检查了 SCL 和 SDA 线路。  

    BQ76952:I2C 通信失败-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishali:

    感谢您的更新、我将继续回复另一个链接并关闭此链接。

    谢谢、

    Terry