This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:无法正常重新进入充电状态

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508597/bq25792-unable-to-re-enter-charging-normally

器件型号:BQ25792

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

在使用 BQ25792时遇到一个新问题、即在电池放电后、某些器件无法正常进入充电模式。 对于4节串联电池、我们将充电器电压设置为16.8V、当 电池完全放电时、电池电压约为11.4V。

我们已读取所有可以且无法正常充电的寄存器的值、获得的比较数据如下:

e2e.ti.com/.../Register-data-recording.txt

从寄存器记录来看、电池无法充电时会出现一些保护情况。 您对这个问题有什么想法吗?

原理图如下所示:

链接到我的案例中的另一个帖子是

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479775/bq25792-no-charge-current?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25792#

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    在原理图上、SWx 到 GND 的10k Ω 电阻有什么用?  我不推荐这些。

    转换器是否完全停止开关或仅停止充电?  如果主机切换 EN_HIZ 位、那么开关/充电是否恢复?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该电阻器用于降低 EMI。 SW 通过 RC 和10k 电阻器连接到 GND。

    在原理图上、从 SWx 到 GND 的10k Ω 电阻有什么作用?  [/报价]

    我们捕获了波形、发现存在一个输出。 VC2是一种 Type-C 充电端口、可在插入适配器时为电池充电。 VC1连接到直流端口、当插入适配器时、无法为电池充电。

    转换器是否完全停止开关或仅停止充电?

    谢谢、

    此致

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如果电池包保护器 FET 在启用充电时开路、则 BAT 和 SYS OVP 不会出现意外情况。  充电器只会在 BAT 处看到最小建议电容、充电至 OVP、关断30ms、重新启动并重复。  为防止出现这种情况、您可以在 BAT 引脚上添加200uF 电容器。  

    关于 VAC1端口不充电、除非 VAC2 < UVLO 电压(即必须移除在 VAC2上施加的电压)、否则 ACDRV1不会自动开启。  VAC1的输入电流限制设置为 D+/D-协商值(最低为500mA)或 ILIM_HIZ 电阻器钳位(在原理图上设置为1.5A)中的较低者。  如果 D+/D-悬空、协商值为3A。  应用 VAC1后、状态和故障寄存器会立即报告什么?

    此致、

    Jeff