This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:在 BAT_SP、BAT_SN 中添加电阻器

Guru**** 2475180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511711/bq27z746-add-resistor-in-bat_sp-bat_sn

器件型号:BQ27Z746

工具/软件:

您好的团队、  

是否有必要在 BAT_SP、BAT_SN 引脚中添加100 Ω 电阻来增强 ESD 保护能力? 任何副作用。 在此处放置了5V 的 TVS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    EVM 中的 BAT_SP、BAT_SN 中没有100 Ω 电阻、但无论是否有5V TVS、建议根据 EVM 使用。

    谢谢您、
    Alan