This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:设计审查

Guru**** 2474010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511551/tlv751-design-review

部件号:TLV751

工具/软件:

请查看 TLV75101PDSQR 降压稳压器的设计并确认其正确性。 下面附上了一个方框图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binahah:

    设计看起来不错。 如果其他大电容器放置在1.8V 或2.8V 电源的下游、输出电容的200µF 可能会有点高-我们建议将220µF 作为最大输出电容。 如果存在其他大电容器、请考虑将本地输出电容减小至100µF。  

    此致、

    Alex Davis