This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:输入/输出电容器位置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ24610, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504861/bq25750-input-output-capacitors-location

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ24610BQ25756

工具/软件:

您好的团队、

设计 BQ25750时、存在一个问题:输入和输出电容器的位置。 规范中没有明确的要求。 下面的屏幕截图:

然而、在实际使用中、Rsen 前后的电流检测代表平均(输入/输出)电流或电感器电流。
与 BQ24610相比、需要将 Rsen 放置在电容器后进行逐周期检测、进入 DCM 模式并降低功耗。

我的问题是:
BQ25750对输入和输出电容器的位置是否没有要求?
2. BQ25750是否会在 PFM 下保持 BCM 模式? 然后是进行 SW 过零电压检测还是检测电阻过零电流

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    1.是的,有放置电容器的要求。 有关更多信息、请参阅常见问题解答帖子

    BQ25750在输入电压 DCM 时以不连续导通模式运行。 在输入电压 DCM 中禁用 PFM。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    1、 根据常见问题解答、它提到 RAC 两侧的80uf 输入电容器应为40uf+40uf。 输出电容是相同的。 对吗? 但在数据表中、80uF 电容器 都靠近 MOS 侧放置。

    数据表:

    常见问题解答:


    2.器件 BQ25750如何识别轻负载? 此外、在 DCM 模式下、是否强制关断同步 MOS、或者当逐周期检测到同步 MOS 的反向电流时同步 MOS 是否关断?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    感谢您的参与。

    1. 数据表图片只是电路的简化版、并非精确图。 请平衡检测电阻上的电容器。
    2. 允许同步 MOS 在 DCM 模式下运行。 BQ25750检测通过电感器的电流并决定 DCM 或 PWM 模式。 从 DCM 转换到 PWM 的确切电流取决于电感、VIN、VOUT 和 VOUT。 通常、任何大于1.5A 的电流都会导致 BQ25750处于 PWM 模式。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。 如果在 DCM 下工作、您能帮助检查同步 MOS 何时在一个周期内关断? 栅极驱动电压是多少?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我不太理解您的问题。 BQ25756通过查看电流检测电阻器和 SW1/SW2引脚来测量电流。 BQ25756不使用开关 FET 来测量电流。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    此设计使用12V 电源输入为21V 电池充电。 数据表仅包含适配器12V 电源或仅包含电池电源。 没有描述电源开关和开关时间参数。

    因此、对于以下情况、有几个问题:

    1. 无 VAC、只有电池存在且电压正常。 连接 VAC、当 VAC 满足设置的工作窗口时、如何选择 ACDRV 和 BATDRV 开关? 是否有死区时间? 系统是否可以维持不间断的150W 电源?
      则可能需要电源多路复用。 连接 VAC 后、系统电源如何从电池切换到 VAC。 它是否会等待系统侧的电压降至 VAC、然后再进行开关、以避免输入反向电流?
    2. 当电池和 VAC 都存在时、如果断开 VAC 并切换到电池电源。 如何确保系统侧的150W 负载不间断、同时减少由 VAC 和 BAT 之间电压差引起的浪涌影响?
    3. BQ25750是否适用于系统侧的不间断开关? (请勿使用自动反转模式。 自动反转将使充电器保持工作状态)

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    1.这是一个很好的问题。 有关 BQ25750电源路径切换的常见问题解答、可能会有所帮助。 电源路径切换通常需要几毫秒才能完成。 对于更高功率的负载、建议使用自动反向模式。

    2.请阅读电源路径切换常见问题解答。

    3.什么是不间断切换? 您指的是不间断电源(UPS)吗? 如果是、客户是否可以使用自动反向模式来获得 VBAT≈VSYS、然后禁用反向模式来激活 BATFET? 这对客户是否有用?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    常见问题解答指出 FET 在开关期间具有8A 过流保护。 客户的额定负载电流约为15A。 这是否意味着它不能被使用?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    欢迎您。

    8A 电流保护仅在 FET 切换过程中适用。

    FET 完全导通后、客户可以提供15A 负载电流。

    请告诉我这是否对客户有用。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    8A 表示电流将限制在8A、但在超过8A 时仍然有效或将触发关断?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    这是一个好问题。 一旦电流超过8A、BATFET 就会关断。 当 BATFET 从电流限制中关闭时、BATFET 将等待大约3ms、然后继续尝试再次开启。

    此致、
    Ethan Galloway