This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:使用 MKS-SAI-001时要使用的命令行编程器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW, MKST-3P-ALT-EV2300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511833/bq27z746-which-command-line-programmer-to-use-when-using-mks-sai-001

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件: BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SWMKST-3P-ALT-EV2300

工具/软件:

您好、

使用 MKS-SaI-001对黄金映像进行编程时、BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 应该使用哪个 BQ27Z746. exe 文件?

我尝试使用 Prog27z5.exe 和 Prog28Z6.exe、但两者都无法正常工作。

以下是使用 exe 文件之一的2次后续运行:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\CycleAttempt1.srec BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW -i -p 1746_0_01-bq27z746_LearningCycleAttempt1.srec -v BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Prog27z5.exe

filename=1746_0_01-bq27z746_LearningCycleAttempt1.srec

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

无法打开连接。 Windows 错误代码0x5

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

无法打开连接。 Windows 错误代码0x5

无法打开连接。 Windows 错误代码0x5

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

串行=435

启用上拉电阻、option_enablePullups=1

将通信模式设置为 I2C

错误:InitializeForProgramming()失败

程序 Prog27z5.exe 返回503

错误503说明:503 ERROR_FAILED_VERIFY_BSL_MODE //从器件按预期未处于 BSL/ROM 模式

禁用上拉电阻

 

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\CycleAttempt1.srec BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW -i -p 1746_0_01-bq27z746_LearningCycleAttempt1.srec -v BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Prog27z5.exe

filename=1746_0_01-bq27z746_LearningCycleAttempt1.srec

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

无法打开连接。 Windows 错误代码0x5

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

无法打开连接。 Windows 错误代码0x5

无法打开连接。 Windows 错误代码0x5

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

无法打开连接。 Windows 错误代码0x20

串行=435

启用上拉电阻、option_enablePullups=1

将通信模式设置为 I2C

错误:InitializeForProgramming()失败

程序 Prog27z5.exe 返回2.

错误2说明:2 CODE_ERR_COMM_NACK_I2C // I2C 无确认条件。 适配器返回的代码。

禁用上拉电阻

此致、

Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 可与 MKST-3P-ALT-EV2300接口配合使用。 TI 尚未使用 MKS-SAI-001适配器对此进行测试。 这看起来 MKS 没有使这些适配器兼容、只使用兼容应用程序列表中提到的软件包对它们进行了测试。